This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS 在安装 Windows 安全补丁后崩溃。

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/927026/ccs-ccs-crash-after-installing-a-window-security-patch

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

客户在安装 Windows 安全补丁后遇到以下崩溃错误。

即使他们卸载 CCS 并再次安装、也会遇到相同的错误。

CCS9.3.0

CCS10.1.0  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户="Albert Bang"]安装 Windows 安全修补程序后,客户遇到以下崩溃错误。

    客户能否提供有关安装了哪些 Windows 安全修补程序的信息?

    同时让客户尝试清理 CCS 缓存及其工作区文件夹

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_troubleshooting.html#general-ide (9.4.2和9.4.3)

    如果上述内容没有影响、请让客户提供 Eclipse 错误日志 (其工作区文件夹中的.log 文件)

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    即使客户确实清理了 CCS 并删除了工作区中的元数据、也会发生相同的错误。

    窗口安全修补程序

    loge2e.ti.com/.../ATT64995.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的记录。 第一个屏幕截图中的错误和日志中的相关错误为:

    java.lang.UnsatisedLinkError:C:\Users\82104\AppData\Local\Temp\proxy_vole3857512545234510846.dll:액세스가 거부되었습니다

    这与向 TI 发送任何崩溃日志的 CCS 功能相关。 显然、由于上述访问错误、此尝试失败。 请让客户检查权限、以确保他们能够访问上述 Temp 文件夹中的该文件

    此"CrashReportJob"对于运行 CCS 不是必需的。 如果客户按下对话框中的"OK"按钮、CCS 随后是否正常运行?