This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1352R:CC1352R

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/926811/ccs-cc1352r-cc1352r

器件型号:CC1352R

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我遇到了一个奇怪的情况。 我从导入了一个项目

Resource Explorer -> Software -> SimpleLink CC13x2 SDK - 2.30.00.45 -> Examples -> Development Tools -> CC1352R LaunchPad -> BLE5-Stack -> simple_broadcaster -> TI-RTOS -> CCS Compiler


我首先导入"simple_broadcaster 堆栈_library"、然后导入 simple_broadcaster 应用、两者都可以成功构建、在按下 Debug 按钮后、应该会在串行终端中显示"BLE Broadcaster "或类似的内容、但没有发生任何情况。

我还尝试在 main.c 中打印一些调试消息、但按下 Debug 按钮后仍然没有发生任何情况。

下面的屏幕截图显示了我导入项目的位置、还显示了项目的成功构建。

我可以成功构建和运行其他 simple_broadcaster 项目、但这一个不能。

可以有人帮助我吗?

谢谢、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    屏幕截图的链接已断开。 您可以重新发布吗?

    如果仍有问题、请参阅:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/821597

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki:

    我已经重新发布了它。

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我现在看到了。

    [引用 user="Jim LIN1"]我可以成功构建和运行其他 simple_broadcaster 项目

    另一个项目是什么? 相同的 SDK 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki:

    另一个称为"SimpleLink CC13x2 26x2 SDK - 4.20.00.35"

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Jim LIN1"]不同的一个词、其名称是"SimpleLink CC13x2 26x2 SDK - 4.20.00.35"[/quot]

    您可能拥有更新版本的 CC1352器件。 SDK 4.20适用于器件的较新版本、而不适用于较旧版本。 SDK 2.30正好相反-它适用于器件的较旧版本、但不适用于较新版本。  

    请坚持使用 SDK 4.20。

    谢谢

    Ki