This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6414:将旧编译器与 CCSv6配合使用

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/927057/ccs-tms320c6414-using-old-compiler-with-ccsv6

器件型号:TMS320C6414

工具/软件:Code Composer Studio

我想在新的 Code Composer Studio 6.x 中使用旧的 code composer 编译器/链接器版本4.36  我可以使用您以前发送给我的链接加载不同版本的编译器,但它没有列出此旧版本。  是否有办法诱骗 CCS 6.x 环境使用此4.36版本中的编译器/链接器文件?  也就是说、是否有一个设置或配置文件可以从较新的编译器版本中编辑、从而允许我指向此旧编译器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了澄清这一点、我们希望在 CCSv6中使用 C6000编译器/链接器版本4.36。 我们的原始 CCS 非常旧、类似于2.x

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    CCS Eclipse 在支持较旧 CGT 版本方面存在限制。 我没有确切的详细信息、但通常可以追溯到 CCSv3.3中的 CGT 版本(C6000 CGT 版本6.0.x)。 V4.36相当旧、我并不惊讶它未被识别/检测到。 唯一可以使用的解决方法是将 CCSv6附带的现有 CGT 文件夹的内容替换为 V4.36中的内容。 这是一个非常糟糕的解决方案、会导致生成属性对话框出现问题、但它允许 CCS 调用 CGT 可执行文件以实现4.36。  

    希望这对您有所帮助

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ki、这是我的怀疑、只是想确保。