This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:调试时出现版本错误问题

Guru**** 3000070 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8837, MSP430G2131, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/927150/ccs-msp430g2553-version-error-problem-while-debugging

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件:DRV8837、 MSP430G2131、

工具/软件:Code Composer Studio


此工程是使用当前未安装的编译器版本创建的- 4.0.0 [MSP430]。 请参阅"帮助">"安装新软件"并选择"代码生成工具更新"以检查此编译器是否可通过 CCS 更新获得。 访问 CCS App Center 以获取最新的编译器支持。 或 "="">software-dl.ti.com/.../a> 并安装编译器、然后通过"Preferences > CCS > Build > Compiler"在 CCS 中注册。 DRV8837_Customer_EVM_Rev1属性问题

当我安装 ccs4时、msp430g2553板选项不在这里、实际上较旧的编程代码位于 msp430g2131中、我正尝试 将其写入 msp430g2553、我应该怎么做  

即使我更新了 Windows 的最新版本并立即安装了 ccs7、但在 ccs7和 ccs4版本中都出现了相同的错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用"Project->Show Build Settings->CCS Generic->Tool-chain->Compiler version"。 从下拉列表中选择一个(可能是编号最大的)。 我不记得您是否可以在 CCSv4中执行此操作、但我很确定它在 CCSv7中。

    编译器版本很少重要。 我不知道为什么 CCS 会对此大惊小怪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Bruce McKenney47378">使用"Project->Show Build Settings->CCS General->Tool-chain->Compiler version"。 从下拉列表中选择一个(可能是编号最大的)。 我不记得您是否可以在 CCSv4中执行此操作、但我很确定它在 CCSv7中。

    如果编译器的主要版本不匹配、旧版本的 CCS 甚至无法导入工程。 较新的 CCS 版本可能允许您导入、因为版本号相对较近。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alwala - CCSv4非常旧且不受支持。 CCSv7更好、但它仍然是旧的且不受支持。 我强烈建议您更新到 CCS 的最新版本