工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我想知道是否可以使用#define init_Xb 初始化以下联合体/结构的每个位
struct X_bits{
uint16 A1:1;
uint16 A2:1;
uint16 A3:1;
uint16 A4:1;
uint16 A5:1;
uint16 A6:1;
uint16 A7:1;
uint16 A8:1;
uint16 A9:1;
uint16 A10:1;
uint16 A11:1;
uint16 A12:1;
uint16 A13:1;
uint16 A14:1;
uint16 a15:1;
uint16 A16:1;
};
typedef union X_B{
uint16 全部;
struct X_bits;
} regXB;
#define INIT_XB ={1、1、1、0、0、0、1、1、1、0、0、0}
可以在编译时执行它吗?
regXB RxB = init_XB;
此致、
谢谢、Jorge