This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/AWR1243BOOST:如何使用 Uniflash? 设置是什么。

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/926813/compiler-awr1243boost-how-to-use-uniflash-what-are-the-setup

器件型号:AWR1243BOOST
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 AWR1243

工具/软件:TI C/C++编译器

你(们)好。

Uniflash 会检测到我的 AWR1243、并且我连接了所有 DFP、所选的 COM 端口为 COM10 (XDS110类应用/用户 UART)。 但我得到了该误差。 随附文件屏幕截图供参考。 请建议问题可能出在哪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否为刷写模式配置了 SOP 跳线。 请参阅 EVM 用户指南、了解如何配置 SOP 跳线。

    谢谢你

    Cesar