This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1310:是否可以在构建 XDS110工具中降低 Energytrace 的采样率?

Guru**** 3006670 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, ENERGYTRACE, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/926260/ccs-cc1310-possible-to-reduce-sample-rate-of-energytrace-in-build-xds110-tool

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件: ENERGYTRACE、 CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我刚意识到、采样率为250K、我1岁的笔记本电脑几乎无法跟上、但规格(i7-8565 +16GB RAM + PCIe SSD)一点也不差。 我的其他一些不太老的笔记本电脑在几秒钟后就放弃了。 1分钟的数据相当于600 M+ csv 文件。

在开发过程中、对1K/秒进行一些快速和肮脏的观察 就足够了。 那么、我的问题是、我们可以通过某种方式降低 XDS110中的采样率吗?  

谢谢。