This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1843BOOST:traffy_monitoring_18xx_DSS 错误#10008-D:找不到文件"DSPLib.ae64P"

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/925094/ccs-iwr1843boost-traffic_monitoring_18xx_dss-error-10008-d-cannot-find-file-dsplib-ae64p

器件型号:IWR1843BOOST
Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-SDK

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在尝试运行交通监控演示、但当我尝试编译交通监控18xx_DSS 项目时、我会得到错误信息:

错误#10008-D:找不到文件"DSPLib.ae64P"

未定义的首次引用
符号
------ --------
DSP_fft32x32 D:/ti/mmwave_sdk_03_04_00_03/packages/ti/datapath/dpc/dpu/dopplerproc/lib/libdopplerproc_dsp_xwr18xx.ae674

错误#10234-D:未解析的符号仍然存在
错误#10010:链接期间遇到错误;未构建"traffics_monitoring_18xx_DSS.xe674"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个上的延迟拓扑。  我们未能快速将这个分配给相应的团队。

    我们正在尝试寻找一些具有毫米波 SDK 知识的人来帮助您解决问题。  通常、当未正确设置工程的搜索路径时、会发生这些类型的错误。  因此、在构建过程中找不到文件。  您可以尝试通过找到系统中 DSPLib.ae64P 的位置来解决该问题、然后转到项目属性。  在链接器下选择文件搜索路径(在您的情况下将为 C6000链接器)。  在底部添加该位置:

    实际上、应该已经在您的项目中设置了路径、因此我怀疑错过了某个步骤、我们将尝试从了解此 SDK 的人员那里获得一些帮助。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好

    尝试编译 MSS 版本时是否看到类似的错误?

    您能否确认您使用的是哪个版本的 MMWAVE-SDK? 您是否还可以确认您是否正在执行 《交通监控实验室用户指南》中的步骤

    此致、

    AG