This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432E401Y:我希望获得一些其他帮助、以便从 MSP432E401Y 的 SDK4_10_00_13中设置和运行 spilotopback 示例

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/922103/ccs-msp432e401y-i-would-like-some-additional-assistance-setting-up-and-running-the-spiloopback-example-from-sdk4_10_00_13-for-the-msp432e401y

器件型号:MSP432E401Y

工具/软件:Code Composer Studio

我无法运行我想要的一些示例、这很明显、因为我的 IDE 中的设置不正确。我正在尝试使用 CCS 编译器和 FreeRTOSv10从 CCSv10上的 SDK4_10_00_13运行 SPLIPLOPback 程序。

这是我在电路板上的物理设置图片

我已按照 spiloopback.sysconfig 文件中提供的引脚说明连接这些导线(如下所示)。

我尝试使该示例和其他示例发挥作用的程度越高、我就越了解到我可能会遇到 CCS 设置问题、而不是示例无法正常工作或需要调整。

这是我迄今所做的工作

 

  1. 我已在记事本中打开 SysConfig 文件并相应地设置电路板(请参阅上面的屏幕截图)
  2. 我已经阅读了项目文件夹中的 README.html 和 Board.html 文件、并确保所有跳线都位于适当的位置。
  3. 我已将 CCS 编译变量 FreeRTOS_INSTALL_DIR 声明为目录并将其设置为我的安装目录。
  4. 我已经将项目堆的大小增加到了2000、因为动态分配没有为要存储的变量提供足够的空间。

如果有用、我的程序的行为如下:

编译时不会出现任何错误或警告。 当我运行该程序时、LED 会按预期闪烁、程序运行完成、好像没有什么问题、但我的 slaveRxBuffer 和 masterRxBuffer 在整个程序中保持为空、从未从其初始状态更改。 该计划的印象是转移成功发生。

在运行该示例之前、我还应该执行其他操作吗?

到目前为止、我是否在尝试运行它时犯了任何错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    让我为您详细介绍一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我似乎在查找示例代码方面遇到了障碍。  您是否仍然无法使其正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然无法使它正常工作、但我们决定尝试不同的东西、因此我不再需要它