This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:TDA2X I2C2超时、且 eth1 ping 被阻止

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/926384/compiler-tda2x-i2c2-timeout-and-eth1-ping-blocked

工具/软件:TI C/C++编译器

你(们)好

    使用 i2c2配置 RGMII/VIN2A 引脚复用时出现问题、如数据表所示。  因为我要使用 eth1,并且当我执行“ping <a href="">www.baidu.com ”或“ping">www.baidu.com"">www.baidu.com ”或“ping 192.168.42.1"时,已阻止,没有响应。

   然后、我喜欢 RGMII1与 VIN2A 进行引脚多路复用、并应使用 iic2进行配置。  真遗憾! IIC2与 HDMI 进行引脚多路复用。 并且我测试 TP54是高电平。 根据规格、这意味着模块在 HDMI 模式下工作。我尝试修改 Device Tree、无用。  为什么? 最后,我发现驱动程序"ti,dra7evm-tpd12s015"在 init 函数中返回。 也就是说、驾驶员工作不好。  

   那么、我很困惑、如何使 iic2正常工作??? 如何使 eth1正常工作? 请给我一个帮助。 Thx