This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1352R1:CC1352R DMM_154sensor_remote_display_app -目标文件包含无效调用

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/925766/ccs-launchxl-cc1352r1-cc1352r-dmm_154sensor_remote_display_app---object-file-contains-invalid-call

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1

工具/软件:Code Composer Studio

使用模板 DMM_154sensor_remote_display_app 在调试时看到以下错误(未进行更改)。

控制台:

Cortex_M4_0:符号管理器:目标文件在.debug_frame 0x137e6中包含无效的调用帧信息;其余的调用帧信息将被跳过。 回声堆可能未正确解开。

详细信息:

DMM_154SENSOR_REMOTE _ DISPLAY_APP (CC13x2 26x2 SDK 4.20.0.35)

Code Composer Studio 版本:9.3.0.00012

XDS110 USB 调试探针

XDCtools 版本:3.60.2.34_core

编译器版本:TI v18.12.6.LTS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是否可以将*。out 文件附加到此线程?  

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试附加.out 文件时出错

    但是、它与模板相同、没有变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试先压缩.out 文件、然后附加它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../dmm_5F00_154sensor_5F00_remote_5F00_display_5F00_app_5F00_CC1352R1_5F00_LAUNCHXL_5F00_tirtos_5F00_ccs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 是否有特定的时间出现此错误? 我尝试使用 CCS 9.3.0加载和运行可执行文件、但在控制台中没有看到错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加载符号后是否总是会出现该消息? 或者、当您在特定位置停止时、它是否会出现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在按下调试按钮之后和按下播放按钮之前、会出现该问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在可以重现此问题。 该错误可能与某些调试符号信息损坏相关、因此调试器将跳过该信息。 问题是此问题是否已在编译器的更高版本中得到解决。 我正在调查...

    谢谢

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 如果有更新可以解决此问题、我很感兴趣。

    Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题可能与在 CCS 10.x 中修复的已知问题有关 我尝试在 CCS 10.1中加载输出文件、但问题似乎已解决。