This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5528:MSP-FET

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/922899/ccs-msp430f5528-msp-fet

器件型号:MSP430F5528
主题中讨论的其他器件:MSP-TS430RGC64USB、 MSP-FET、 MSP-Flasher

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将 MSP-TS430RGC64USB 与 MSP-FET 搭配使用。

当我将我的 MSP-FET 连接到 CCS 10.0时、它会开始配置调试器、显示为(初始化仿真器时出错。 需要固件更新)。 点击"update"后、它会启动更新过程、但随后会显示一个错误、提示"Error initlzizating emulator, Could not set device Vcc"。 我找到了解决方案、并说要尝试使用 MSP-Flasher。 当我运行 MSP-Flasher 时、这是弹出的错误。  

C:\ti\MSPFlasher_1.3.19>MSP430Flasher.exe -w "Firmware.txt"-v -g -z [VCC]
*---- /|-------------------------------------------------------- *
*  /|__                                  *
*  //MSP  Flasher v1.3.19                       *
*   |/                                   *
*---- |/---------------------------------------------------------- *
*
*评估触发器...完成
*检查可用的 FET 调试器:
*发现 USB FET @ COM6 <-已选择
*正在初始化接口@ COM6...完成
*检查固件兼容性:
* FET 固件是最新的。
*正在读取固件版本...完成
*将 VCC 设置为3000mV...完成
正在访问设备...
#出口:16
#错误:未知设备
*正在开始目标代码执行...完成
*正在从设备断开连接...完成
*
***********************************************************************************************。
*驱动程序   :已关闭(内部错误)
***********************************************************************************************。
*

如您所见、CCS 和 MSPFlasher 中的信息存在冲突、CCS 表示我需要更新、Flasher 表示我不需要更新、但失败了。

如何解决此问题?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghav、

    我建议尝试 Uniflash 并查看它报告的信息。  请告诉我您的发现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghav、

    几天以来,我没有听到您的声音,因此我假设您能够解决您的问题。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。