Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
工具/软件:Code Composer Studio
你好!
环境:
CC1352R1硬件版本 B
CCS 10.
SDK 4.20.00.35
我主要从事具有大量元编程和标准类型(样片、对、数组等)的库工作。 我的 CCS 项目包括并使用该库、但也添加了 TI-RTOS 事件、任务、GPIO、RF 等 对于这两个项目、我将使用 GCC 9.2.1编译器和 C++17以及 STDC++_nano 和 rdimon_nano 库。
问题:
我正在从事一个近期大幅增长的项目、我们添加了大量的元编程和 C++17代码。 由于项目的更改、我已经有一段时间没有进行调试、但最近当我再次开始调试时、我发现调试花费了很长时间(仅刷写仍然很快很好)。 首先、加载所有内容需要很长时间:加载程序(my .out)、加载符号(my .out)、加载符号(driverlib.out)、然后 CCS 在 main()函数上免费化~10分钟。 在这之后、我可以开始调试、但遗憾的是调试变得非常慢、每个步骤都耗费时间、IDE 始终不负责。
采取的步骤:
我已经尝试在目标配置文件中设置更高的 JTAG 频率、在调试配置中禁用半主机和验证、但没有什么帮助。
我可以做些什么来加快调试速度、为什么它变得如此缓慢?