This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EVMK2EX:目标配置文件/测试连接

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/926228/ccs-evmk2ex-target-configuration-file-test-connection

器件型号:EVMK2EX

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

    我尝试通过 XDS2xx USB 板载调试探针测试 Ubuntu 和 EVM 之间的连接、但失败、结果如下所示:

   [开始:德州仪器 XDS2xx USB 板载调试探针_0]

   执行以下命令:

   %CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性

   [结果]


   ---- [打印电路板配置路径名]---------------

   /home/suafie/.ti/CCS/0/0/BrdDat/testBoard.dat

   ---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

   此实用程序已选择了560/2xx 类产品

   此实用程序将加载程序'xds2xxu.out'。
   E_RPCENV_IO_ERROR (-6)无连接:DTC_IO_Open::DTC_IO
   无法打开 I/O 连接(xds2xxu:0)

   软打开控制器时出错。

   ---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

  此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

  值为'-250'(0xffffff06)。
  标题为'C_ERR_ECOM_EMUUUNA'。

  说明如下:
  尝试通过 USCIF ECOM 访问调试探针失败。

  [结束:德州仪器 XDS2xx USB 板载调试探针_0]

  那么问题出在哪呢?