This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:无法更改项目名称

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/925778/ccs-tms320f28379d-unable-to-change-project-name

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

  我开发了一个称为的新项目 ,位于开发空间内同名的文件夹中。 现在它已经运行了、我将其与我在不同开发空间中放置的最新代码合并。 我复制了 至新的开发文件夹、更改了文件夹名称、并更改了的自定义值字段 在“选项->资源->链接资源-路径变量”选项卡中,以匹配新的开发空间名称。 但是、当我尝试更改的名称时 与文件夹名称匹配的最终名称,我会看到一个名为“重命名资源”的对话框,其中显示:

             “资源‘ “与文件系统不同步”

我采取了哪些措施来实现这一点、如何解决这一问题?

谢谢、

ED

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    当您提到"开发空间"时、您是否指的是工作区文件夹? 例如、您在名为"NewProject"的工作区文件夹中有一个名为"NewProject"的项目?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我们的工作区文件夹是 C:\Workspace。  我们的开发文件夹是 C:\ 。  这是否有帮助?

    谢谢、

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它消除了我的困惑。 谢谢。

    我尝试重现此问题、但重命名成功。 但对于 Eclipse 而言、该误差相当常见。 以下主题中的建议可能会有所帮助?

    https://superuser.com/questions/487186/cannot-rename-eclipse-project

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    这不奏效。 但我找到了一种方法来实现它、因此找到了一个线索给您。

    由于出现“文件系统”错误,我在一个冲头中查看并发现旧路径信息位于.launch 和 Build Configurations 子文件夹中。 因此、我删除了这些文件夹、删除了工作区中的所有内容、启动 CCS、加载了项目、并且能够毫无问题地更改名称。 以及所有构建都没有问题。 因此、我复制项目时保留的旧文件夹信息似乎是该对话框的原因。

    谢谢、

    ED