This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LPSTK-CC1352R:CCS 10中的图形在调试视图中不起作用

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/925554/ccs-lpstk-cc1352r-graphing-in-ccs-10-does-not-work-in-the-debug-perspective

器件型号:LPSTK-CC1352R
主题中讨论的其他器件: CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我将在 Ubuntu Linux 中使用 LPSTK-CC1352R 评估套件以及 CCS 10 (版本10.1.0.202005271800)。

对于我的应用、我希望使用 Tools -> Graph -> Single Time 在 Debug 透视图中显示我的信号数据。 但是,当我选择此选项时,我会收到错误消息:“The chosen operation is currently not available (所选操作当前不可用)”。

我已经使用过此功能一段时间、但我确信它适用于以前的 CCS 版本。 我想有些插件或其他器件安装不当或损坏。

请提供帮助吗?

提前感谢。

RC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此功能仍应起作用。 我刚刚在 Ubuntu 18.04上使用 CCS 10.1.0和 CC1310进行了尝试。 您正在使用什么 Ubuntu 版本?  

    oela 说:
    我收到错误消息:“The chosen operation is currently not available (所选操作当前不可用)”

    您能否提供此错误的屏幕截图? 是否有任何其他消息或选项可获取错误的更多详细信息?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您的回答。

    我是这样的白痴、我再次重新安装 CCS10、但我意识到我没有使用 sudo 运行 CCS 安装脚本。 在我使用 sudo 重新安装 CCS 10.1后、图形功能再次正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯... 您不必使用 sudo 安装 CCS。 如果您这样做、那么我认为您还必须使用 sudo 运行 CCS ...