This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-00951:配置 Xilinx 调试器

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01281, TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/925319/ccs-tida-00951-configuring-xilinx-debugger

器件型号:TIDA-00951
主题中讨论的其他器件:TIDA-01281、 TMDSEMU110-U

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我手头上有一个 Xilinx 平台电缆 USB JTAG 调试器、用于对 TIDA-01281通信模块进行编程。 是否支持在 CCS 中配置此调试器?

最棒的

桑迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    桑迪

    Code Composer Studio 不支持使用 Xilinx 调试器。  您是否尝试将此调试器连接到 TIDA-01281中提到的 TMS320F2803x 处理器?  

    查看该设计、J3连接器是用于调试 F2803x 的 JTAG 接头。  您需要将 XDS 调试探针连接到该探针、例如 TMDSEMU110-U  然后、您可以将其与 Code Composer Studio 结合使用。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    感谢您的快速回复。 是的、我正在尝试将其连接到 TMS320F2803x 处理器。 然后、我将获取 XDS 调试器。

    最棒的

    桑迪