Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我尝试使用"运行时钟启用"的时钟工具来查看运行一段代码所需的时钟周期数。
我使用下面的示例代码:
C:\ti\controlSUITE\development_kits\F28069 controlSTICK \RT-SineFIRFFT32_v1_5
此示例代码可加载到 RAM 或闪存中。
当我加载到 RAM、并在某个位置添加断点、然后单击"Resume"时、箭头图标将在断点处停止、并且时钟将是某个值。
当我加载到闪存、并在某个位置添加断点、然后单击"Resume"时、箭头图标将在断点处停止、并且时钟将为0 (它不应该这么做)。 但是、如果我单击单步执行图标、则时钟将是一些值。
这意味着当我将代码加载到闪存并使用断点时、时钟函数无法正确运行。
为什么? 我如何知道一段代码在闪存上运行所需的时间(时钟周期数)?