This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C1294XL:EK-TM4C1294XL-TCP/IP 客户端

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/924776/ccs-ek-tm4c1294xl-ek-tm4c1294xl-tcp-ip-client

器件型号:EK-TM4C1294XL

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI

您是否具有 板  EK-TM4C1294XL 的 TCP/IP 客户端示例

请推荐我。

谢谢你

RATWO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ratthawut、

     我看到了您可以参考的这个客户示例。 您将需要微调 代码 以适合您的应用。 请注意、这绝不是一个经过全面验证的示例。 如果遇到错误或性能问题、您将负责进行修改。  

    #include 
    #include 
    #include 
    #include 
    include "inc/hw_ints.h"
    #include "inc/hw_memmap.h"
    #include "driverlib/flash.h"
    #include "driverlib/interrupt.h"
    #include "driverlib/gpio.h"
    #include "driverlib/rom_map.h"
    #include "drivers/exctrintrune.h"
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    #include "drivers/out_out_out_out_utils/ld/ldise"#include "texpintrintrinh #include "out.h #include "out_unic.h"
    
    
    ERR_t ECHO_POLL (void *arg、struct tcp_pcb);
    void ECHO_ERROR (void *arg、ERR_t err);
    err_t ECHO_SENT (void *arg、 struct tcp_pcb * tpcb、u16_t len);
    err_t err;
    
    uint32_t tcp_send_packet (void);
    
    static struct tcp_pcb * testpcb;//pcb 全局
    
    
    #define SYSTICKHZ 100
    #define SYSTICKMS (1000/SYSTICKHZ)
    
    #define SysTK_INT_PRIORITY 0x80
    #define ETHERNET_INT_PRIORITY 0xC0
    
    uINT32_t g_ui32IPAddress;
    
    uINT32_t g_ui32ool 时钟;
    易失性 bg_bled;
    bIPAddrValid = 0;
    
    
    
    //****Sys*
    //驱动程序库遇到错误时调用的错误例程。
    //
    #ifdef debug
    void
    __error__(char *pcFilename、uint32_t ui32Line)
    {
    
    #endif
    
    
    void
    DisplayIPAddress (uint32_t ui32Addr)
    {
    char pcBuf[16];
    //将 IP 地址转换为字符串。
    usprintf (pcBuf、"%d.%d.%d.%d"、ui32Addr & 0xff、(ui32Addr >> 8)& 0xff、
    (ui32Addr >> 16)& 0xff、(ui32Addr >> 24)& 0xff);
    UARTprintf (pcBuf);
    }
    
    //*************
    // lwIP 库支持任何与主机相关的计时器函数所需的。
    //
    void
    lwIPHostTimerHandler (void)
    {
    uint32_t ui32NewIPAddress;
    
    ui32NewIPAddress = lwIPLocalIPAddrGet ();//获取当前 IP 地址。
    
    if (ui32NewIPAddress!= g_ui32IPAddress)//查看 IP 地址是否已更改。
    {
    if (ui32NewIPAddress == 0xffffffff)
    {
    UARTprintf ("正在等待链接。\n");
    }
    否则、如果(ui32NewIPAddress =0)
    {
    UARTprintf ("正在等待 IP 地址。\n");
    }
    其他
    {
    G_bIPAddrValid = 1;
    UARTprintf ("IP 地址:");
    DisplayIPAddress (ui32NewIPAddress);
    UARTprintf ("\n\n");
    }
    G_ui32IPAddress = ui32NewIPAddress;
    }
    
    if ((ui32NewIPAddress =0)||(ui32NewIPAddress =0xffffffff))
    {
    //
    //不执行任何操作并继续等待。
    //
    }
    }
    
    //*********
    // SysTick 中断的中断处理程序。
    //
    void
    SysTickIntHandler (void)
    {
    lwIPTimer (SYSTICKMS);
    
    G_bled = true;
    }
    
    
    //*********
    char MyData[1024];
    
    err_t echo_receive (void * arg、struct tcp_pcb、struct pbuf * p、err_t err)
    {
    int len;
    char *header="客户机:";
    int header_len = strlen (标头);
    
    UARTprintf ("接收到的数据。\n");
    if (p = NULL){
    UARTprintf ("远程主机关闭了连接。\n");
    tcp_close (tpcb);
    返回 ERR_ABRT;
    } 否则{
    tcp_recved (tpcb、p->t_t_len);
    
    //支付负荷的大小
    len = p->t_t_len + header_len;
    
    strcpy (MyData、标头);
    strcat (MyData、(char *) p->payload);
    
    
    //释放数据包缓冲区
    pbuf_free (p);
    
    //检查输出缓冲器容量
    如果(len > tcp_sndbuf (tpcb))
    len= tcp_sndbuf (tpcb);
    
    //将数据排队发送出去
    //err = tcp_write (tpcb、MyData、len、0);
    ERR = tcp_write (tpcb、MyData、len、0);
    如果(err =ERR_OK){
    UARTprintf ("回送数据");
    }
    否则、如果(err =ERR_MEM)
    {
    //内存不足,请稍后再试,推迟轮询*/
    UARTprintf ("内存不足。\n");
    
    } 其他
    {
    /*需要注意的其他问题*/
    UARTprintf ("其他问题。\n");
    }
    tcp_sent (tpcb、NULL);//无需回拨*/
    }
    
    
    返回 ERR_OK;
    }
    
    uint32_t tcp_send_packet (void)
    {
    char *字符串="Hello World! \n\n";
    
    ERR = tcp_write (testpcb、string、strlen (string)、tcp_write_flag_copy);
    
    
    如果(err){
    UARTprintf ("错误:代码:%d (tcp_send_packet::tcp_write)\n"、错误);
    返回1;
    }
    
    /*现在发送*/
    ERR = tcp_output (testpcb);
    如果(err){
    UARTprintf ("错误:代码:%d (tcp_send_packet::tcp_output)\n"、错误);
    返回1;
    }
    返回0;
    }
    
    ERR_t connectCallback (void *arg、struct tcp_pcb、err_t err)
    {
    
    
    if (err =ERR_OK){
    
    UARTprintf ("连接已建立。\n");
    
    
    tcp_recv (testpcb、eco_receive);
    tcp_sent (testpcb、NULL);
    UARTprintf ("向服务器发送问候消息\n");
    tcp_send_packet();
    返回0;
    } 否则{
    UARTprintf ("未建立连接。\n");
    返回1;
    
    }
    }
    
    void echo_client_init (void)
    {
    /*创建 IP */
    struct ip_addr server_addr;
    
    
    /*创建控制块*/
    testpcb = tcp_new();//testpcb 是一个全局结构 tcp_pcb
    
    if (testpcb!=空)
    {
    IP4_ADDR (&server_addr、10、219、15、38);PC 计算机 TCP/IP
    
    tcp_bind (testpcb、IP_ADDR_ANY、7000);
    
    //现在连接*/
    err = tcp_connect (testpcb、&server_addr、8000、connectCallback);
    如果(err){
    UARTprintf ("错误:代码:%d (tcp_connect)\n"、错误);
    }
    
    UARTprintf ("PCB created \n");
    
    } 否则{
    memp_free (MEMP_tcp_PCB、testpcb);
    UARTprintf ("PCB 未创建\n");
    
    }
    
    }
    
    
    int
    main (void)
    {
    uint32_t ui32User0、ui32User1;
    uint8_t pui8MACArray[8];
    
    
    SysCtlMOSCConfigSet (SYSCTL_MOSC_HIGHFREQ);
    
    G_ui32SysClock = MAP_SysCtlClockFreqSet ((SYSCTL_XTAL_25MHz |
    SYSCTL_OSC_MAIN |
    SYSCTL_USE_PLL |
    SYSCTL_CFG_VCO_480)、120000000);
    PinoutSet (true、false);
    
    UARTStdioConfig (0、115200、g_ui32SysClock);
    
    
    UARTprintf ("\033[2J\033[H");
    UARTprintf ("以太网 lwIP TCP echo 客户端示例\n"\});
    
    MAP_GPIOPinTypeGPIOOutput (GPIO_PORTN_BASE、GPIO_PIN_1);
    
    MAP_GPIOPinWrite (GPIO_PORTN_BASE、GPIO_PIN_1、~GPIO_PIN_1);
    
    MAP_SysTickPeriodSet (g_ui32SysClock / SYSTICKHZ);
    map_SysTickEnable();
    map_SysTickIntEnable();
    
    map_FlashUserGet (&ui32User0、&ui32User1);
    if ((ui32User0 == 0xffffffff)||(ui32User1 == 0xffffffff)
    {
    UARTprintf ("未对 MAC 进行编程!\n");
    while (1)
    {
    }
    }
    
    UARTprintf ("正在等待 IP.\n");
    
    pui8MACArray[0]=((ui32User0 >> 0)& 0xff);
    pui8MACArray[1]=((ui32User0 >> 8)& 0xff);
    pui8MACArray[2]=((ui32User0 >> 16)& 0xff);
    pui8MACArray[3]=((ui32User1 >> 0)& 0xff);
    pui8MACArray[4]=((ui32User1 >> 8)& 0xff);
    pui8MACArray[5]=((ui32User1 >> 16)& 0xff);
    
    lwIPInit (g_ui32SysClock、pui8MACArray、0、0、0、 ipaddr_use_dhcp);
    
    
    while (g_bIPAddrValid ==0);
    
    
    ECHO_CLIENT_INIT();
    
    
    MAP_IntPrioritySet (INT_EMAC0、ETHERNET_INT_PRIORITY);
    MAP_IntPrioritySet (FAULT_SysTick、SysTK_INT_PRIORITY);
    
    
    
    //
    //循环永久、处理 LED 闪烁。 所有工作都在中完成
    //中断处理程序。
    while (1)
    {
    
    while (g_bled == false)
    {
    }
    
    //
    //清除标志。
    //
    G_bled = false;
    
    //
    //切换 LED。
    //
    MAP_GPIOPinWrite (GPIO_PORTN_BASE、GPIO_PIN_1、
    (MAP_GPIOPinRead (GPIO_PORTN_BASE、GPIO_PIN_1)^
    GPIO_PIN_1);
    }
    } 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles

    感谢您的支持