工具/软件:Code Composer Studio
自从今天早些时候在 Manjaro Linux 上安装最新版本的 CCS (10.1.0.00010)以来、我一直遇到此错误。 除了使用 jxBrowser 的任何内容外、其他所有内容都可以正常工作。 在做了一些研究之后、我在这里遇到了几个问题、这些问题提供了可能的解决方案。
此线程 建议创建新的工作区。 尝试过、没有效果。
之后、在同一个线程中、也在 这个线程中 、他们建议删除 C:\Users\ \AppData\Local\JxBrowser 并使用新的工作区。 但是、我在 Linux 上。
搜索 jxBrowser 会显示两个位置:一个位于工作区文件夹.jxbrowser-data 中、另一个位于安装文件夹 ti/ccs1010/ccs/ceclipse/configuration/.jxbrowser-chromium-lib 中
此外、还有一个 jxbrowser jar、位于 ti/ccs10/Ccs/ceclipse/configuration/org.eclipse.OSGi/93/0/.CP/lib/jxbrowser-6.21.jar
我尝试删除了.jxbrowser-chromium-lib 文件夹。 启动 CCS 一次后、错误消息消失、但该选项卡仅为空。 关闭后、CCS 不会重新打开、我必须完全擦除安装文件夹并创建新安装才能启动 CCS。 在工作区中删除.jxbrowser-data 文件夹似乎也没有任何效果。 那么、现在我将失去接下来要做的事情。 Microchip 的 MPLAB X 中也使用了 Jxbrowser、在安装 Manjaro 完全相同的情况下、它可以正常工作。
如果有任何建议,我将不胜感激!
编辑:很快、我安装了 CCS 9.3.0.00012 (Linux 的最后版本9)和应用中心/欢迎页面、一切都很好。 因此、这是特定于 CCS10的原因导致了该问题。 也许是使用的 jxBrowser 版本? 我刚刚检查了、CCS9和10使用相同版本的 jxBrowser jar、因此我猜不可能是这样。 总之、希望工程师中的一位能够解决这个问题、因为我更愿意使用最新版本的 CCS。