This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:Code Composer Studio V10与 v5.5中用于 TI DSP 的仿真器

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/925375/ccs-codecomposer-simulators-for-ti-dsp-in-code-composer-studio-v10-vs-v5-5

器件型号:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我试图了解 TI C66x DSP 的性能。  我在通过各种论坛阅读时发现有一个用于 TI DSP 的仿真器。  我在 CCSv10中找不到相同的内容。  我看到的来源是使用 CCSv5.5的。  我下载并发现该版本具有 TI DSP 仿真器。

为什么我没有在 CCSv10中获取仿真器?  如果我只想计算执行代码的周期(仅包含循环和计算代码)而不访问任何 I/O 外设,该仿真器在 v5.5中是否准确?  如果仿真器在更高版本中停止使用、为什么它停止使用、使用仿真器预测计算时间时可以预测哪些类型的错误?

谢谢、此致

Ajith Peter