This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027:F28027

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/925151/ccs-tms320f28027-f28027

器件型号:TMS320F28027

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我修改了 PWM 示例并注释了除1A 和2A 之外的所有其他模块、以生成 PWM。 在调试部分运行时、我会看到这三点。 它的含义是什么?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Ahsan"]我看到这三点。 它的含义是什么?

    它是应用程序的当前调用堆栈。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是否会影响输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Ahsan"]是否会影响输出?

    调用堆栈 被严格用于调试目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 HRPWM 的简单示例、在示波器中看不到任何输出...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Ahsan "]我使用的是 HRPWM 的简单示例、但无法在示波器中看到任何输出...[/quot]

    我建议在 C2000论坛中开始新的主题。这里的器件专家可以为您提供最佳帮助

    Ki