This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1843BOOST:将开箱即用演示导入 CSS

Guru**** 3000070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/924915/ccs-awr1843boost-import-out-of-the-box-demo-to-css

器件型号:AWR1843BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试导入开箱即用演示、但当我选择文件夹 C:\ti\mmwave_sdk_03_00_03\packages/ti\demo\xwr18xx\mmw  时、CCS 找不到任何其他选项。 是否有其他方法可以导入此文件?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该目录中没有 CCS 工程。  

    如果您要开始使用 AWR 器件、我建议从 Resource Explorer 中的 Automotive Toolbox 开始。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何方法可以将演示导入 CCS?

    此致、

    Gerardo Moyers

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Gerardo Moyers"]是否有任何方法可以将演示导入 CCS?

    这些演示使用二进制文件进行预构建。 没有 CCS 工程、但有一个 makefile。 因此、演示似乎是使用提供的 makefile 而不是 CCS 工程从命令行编译的。

    谢谢

    Ki