This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS3137:错误:内存映射阻止读取...

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/924829/ccs-tms570ls3137-error-memory-map-prevented-reading

器件型号:TMS570LS3137

工具/软件:Code Composer Studio

我无法从 SCI 端口0xFF7e500获得任何响应。 查看内存浏览器、所有条目均为空。 但 LIN 端口0xFF7e400会显示其所有寄存器。 我使用的是由管理员安装的 CCS 7.0.0.00042。

我无法从端口读取数据、并且在输出任何 有意义的数据方面遇到了很大的困难

这部分代码在570LS0432上运行、但只有一个 LIN/SCI 可在0xFF7e400上查看。 尽管我找不到任何证据、但这部分几乎就好像仍然嵌入在调试配置中。

在目标仍然被编程的情况 下、我可以使用一个带有 CCS6.1.0.00104的笔记本电脑、并为一个不同的程序进入调试、但器件是一样的(只加载符号)。 这允许在  0xFF7e500处浏览 SCI 端口存储器。 通过 XDS100V2进行调试连接。

欢迎您提供任何帮助、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否遇到内存映射错误(如标题中所述)? 还是内存浏览器视图中的条目只是空白的问题?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    t 几乎好像此部件仍嵌入调试配置中、尽管我找不到任何证据。

     用于为调试器配置存储器映射的 CCS_base/emulation/gel/tms570ls043x.gel 和 CCS_base/emulation/gel/tms570ls3137.gel 文件具有不同的存储器映射、可以解释问题。

    其中 GEL 文件在 Target Configuration:

    通常、当在目标配置的 Basic -> General Setup 部分中设置器件时、会自动选择使用的 GEL 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢切斯特。 成功。