This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:SimpleLink CC13x2 26x2 SDK (4.20.00.35)-导入 NCP_FTP_GCC 项目失败!

Guru**** 3006630 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/924893/ccs-ccstudio-simplelink-cc13x2-26x2-sdk-4-20-00-35---import-ncp_ftp_gcc-project-fails

器件型号:CCStudio
主题中讨论的其他器件:CC2652RB

工具/软件:Code Composer Studio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sascha、

    您使用的 CCS 确切版本是什么? 以及您执行导入的确切方式是什么? 您是否正在使用 Resource Explorer 左窗格中的上下文菜单?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您快速回复!

    以下是版本信息:  

    并使用按钮:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是什么主机操作系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sascha ~ lsb_release -a Heavy check mark 17:02:02
    LSB 版本:不适用
    分销商 ID:ManjaroLinux
    说明:Manjaro Linux
    版本: 20.0.3
    代号: Lysia
     Sascha ~ uname -r Heavy check mark 17:02:04
    5.7.9-1-MANJARO
     Sascha ~Heavy check mark 17:02:25 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 在 Manjaro 上、CCS 不受官方支持(测试)、因此这可能是该环境的问题。 我需要设置一个 Manjaro 环境来尝试这个。  

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忘了说、之前使用的是简单链接版本、现在仍然使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我发现了根本问题。 该示例的关联 projectspec 文件在 SDK 4.20版本中似乎具有错误的路径。 4.10中相同的 projectspec 文件是正确的。

    要解决此问题、请打开位于以下位置的'ncp_ftd_CC2652RB_LAUNCHXL_tirtos_gcc.projectspec'文件:

    /simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/examples/rtos/CC2652Rb_LAUNCHXL/thread/ncp_Ftm/tirtos/gcc

    将第194行替换为:

    我将联系创建 SDK 的团队、让他们知道是否存在此问题。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明天早上将测试它!

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我它是怎么发生的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工作正常!

    干得不错,我!

    谢谢!