This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SENSOR-CONTROLLER - Studio:SCIF 中的 CC2652引脚映射

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: SENSOR-CONTROLLER-STUDIO, SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/924953/ccs-sensor-controller-studio-cc2652-pin-mapping-in-scif

器件型号:sensor-controller-Studio
主题中讨论的其他器件: SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK、 CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用 CC2652R1F MCU 上的传感器控制器进行一个项目。 我编写了一些 SC 任务代码、读取引脚上的 ADC 并向应用 CPU 发出警报以进行处理。 在 Sensor Controller Studio 中、我在 I/O 映射中将此引脚配置为 DIO25。 使用生成的 SCIF 文件构建我们的应用时、传感器控制器任务似乎对 DIO27进行采样。  

我相信 DIO25是 SCS 中配置的唯一引脚。


在 SCS 中更改引脚似乎不会更改 ADC 在构建时使用的引脚。

当使用 SCS 任务测试选项卡时、一切都按预期工作。 对正确的引脚进行采样并绘制图形。

作为参考、我将使用 SCS 2.7.0.155的输出构建 CCS10 (SimpleLink 3.40.0.002)