请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EVM430-FR6047 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
当我使用 sprintf 评估大浮点值并通过 UART 发送时、会观察到舍入。 为什么会发生这种情况? 如何避免这种情况? 小于10000000的值、使用此加法即可正常工作。
float check = 10000000;
check = check + 1.5;
len = strlen (stringTemp);
sprintf (stringTemp、"%15.3f"、check);
for (i=0;<len; i++){ while(!(UCA0IFG&UCTXIFG)); UCA0TXBUF = stringTemp[i]; }
此致、
Prudhvi Sagar