This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EVM430-FR6047:最大浮点值

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/924845/ccs-evm430-fr6047-maximum-float-value

器件型号:EVM430-FR6047

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我看到浮点值在超过特定值10^10时变得错误。 为什么会发生这种情况? 浮动的可靠范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们的精度并不是无限的。 您只能得到8位左右的数字。  实际限值应以 float.h 为单位 尝试使用双精度型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    并非所有整数值都能以浮点表示法精确表示。  您的代码显示了一个整数值、该整数值不能在 float 类型中精确表示。 对于更多背景、请对术语 执行互联网搜索、该术语可以完全以浮点表示所有整数。

    谢谢、此致、

    乔治