This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/66AK2E05:无法测试名为 Texas Instrument 的 USB 接口

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/924838/ccs-66ak2e05-couldn-t-test-the-usb-interface-named-texas-instrument

器件型号:66AK2E05

工具/软件:Code Composer Studio

我在 Ubuntu 16.04上安装了 CP210x、并使用"lsusb"测试链接的 USB 设备、结果显示没有名为 Texas Instrument 的 USB、导致此问题的原因是什么。

然后我更改了接口,重复上述操作、它可以测试'Cygnal Integrated Products、Inc. CP210x UART 桥接器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、suafie、

    SiLabs CP210x 驱动程序是一个 USB 转 UART.Bridge 和虚拟 COM 端口。 在这种情况 下、它被视为 COM 端口、而 K2E EVM 不是 USB 器件、因此 lsusb 不应显示它。 如果安装了驱动程序,则应在 lsmod 命令下显示该驱动程序。

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我是说我通过端口 C 使用了计算机和 EVM 之间的 USB 连接器、 但主机无法识别它、然后我使用了 E 接口、主机显示   了'Cygnal Integrated Products、Inc. CP210x UART 桥接器。  我使用了'lsmod 命令,它显示了:usbserial 1 cp210x。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suafie、

    请阅读 K2E EVM TRM 的第15页、了解要使用的正确连接器、 https://www.ti.com/lit/ug/spruin5/spruin5.pdf?ts=1595343288493&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FEVMK2EX

    连接电缆后、Linux 主机的 dmesg 应显示其正在使用的 USB 端口。 在我们的系统测试场设置中、连接了 K2E EVM 的 Linux 主机显示如下:

    tigtfarm11@tigtfarm11:~$ ls -l /dev/vatf@k2e-evm

    lrwxrwxrwx 1 root root root 用户7 2019年10月30日/dev/vatf@k2e-evm -> ttyUSB7

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rex、

    谢谢、您非常专业。  

    suafie