This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1443BOOST:毫米波演示可视化工具 为啥我的iwr1443boost连接不上电脑?硬件 connected但是出现SDK 输入版本…

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/922378/ccs-iwr1443boost-mmwave-demo-visualizer--iwr1443boost-hardware-connected-sdk-input-version

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件: IWR1443

工具/软件:Code Composer Studio

获取不了数据,请问这是为什么?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能不能用英文发布问题

    或

    使用以下论坛 发布此问题   

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    毫米波演示可视化工具-为什么我的 IWR1443Boost 无法连接到我的计算机?
    已连接硬件、但提示 SDK 输入版本...

    我将端口5的波特率调整为115200、但按下按钮后、左下角的波特率为921600、因为计算机端口的最大波特率为128000、我不知道如何解决它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以帮助检查您板上的 IWR1443版本? 是 ES3.0吗? 您可以在 IWR1443勘误表中检查标记信息以查找器件版本。

    您使用的是哪个版本的毫米波 SDK? 可视化工具版本如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    您能否确认您是否正在按照 14xx 开箱即用演示实验室用户指南中的步骤进行操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    起初、我找不到02-01-00-04的 SDK 版本。 我下载了02-00-04和最新版本、然后下载了正确的版本。
    那么、没有迹象表明 SDK 版本不匹配、但没有相关数据、总是存在数据。
    我仔细看了该端口的波特率。 一个端口为115200、另一个端口为921600。 但我发现我的笔记本电脑的最大波特率是128000。
    我不知道这是不是我没有获得数据的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    您能否确认您是否已使用正确的二进制文件刷写电路板并已在刷写后将器件设置为功能模式?

    此致、

    AG