This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2640R2:在工程中添加和使用 Arduino 库文件(.cpp 和.h)

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, CC2650, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/924156/ccs-launchxl-cc2640r2-adding-and-using-arduino-library-files-cpp-and-h-into-project

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
主题中讨论的其他器件:Energia、 CC2650、 CC2640

工具/软件:Code Composer Studio

我想从 CO2传感器(CCS811)读取数据。 目前、我已经编写了一些我自己的函数来读取主.c 文件中的数据、该文件可以正常工作。

但是、我想知道是否可以使用 Adafruit 提供的 CCS811库文件(.cpp 和.h)?

如果是、要将 C++库文件与我的 C 代码一起使用、需要执行哪些步骤?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yu Ting Lim1、您好!

    您是否了解过 Energia? 这是 Arduino 框架到 TI 组件/MCU 的端口。 该端口基于 SimpleLink SDK 驱动程序构建、支持在 TI 硬件上编译与 Arduino 兼容的 API。

    如需了解更多相关信息、请访问 www.energia.nu

    请注意、Energia 是一个开源的社区驱动项目。 Energia 的支持论坛可从 以下网址获得:https://forum.43oh.com/forum/125-energia-tivaccc3xxx/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AdrianFer:

    是的、我有、但在 Energia 网站上、列出了"CC2650已从 Energia 中移除、原因是由于 BLE 堆栈的许可问题而无法启用 BLE 支持"。  这是否意味着 Energia 也不支持 CC2640?

    此致、

    于庭