请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 工具/软件:Code Composer Studio
各位同事好!
您能给我提供最新的信息吗?
是否无法在 CCS 的一个"Graph"视图窗口中绘制两个通道/图? 对于此请求、我们向客户推荐了什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
各位同事好!
您能给我提供最新的信息吗?
是否无法在 CCS 的一个"Graph"视图窗口中绘制两个通道/图? 对于此请求、我们向客户推荐了什么?
你(们)好
[报价用户="Simon Jagla"]在 CCS 中无法在一个图形视图窗口中绘制两个通道/图?[/quot]
关于 CCS 图形工具、这曾经在旧得多的 CCS 版本(3.x 和更早版本)中得到支持。 但是、不再支持此功能。
但是、我认为 这是可以使用 GUI Composer 实现的。
谢谢
Ki