This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1843BOOST:毫米波汽车工具箱中的实验7 (中等距离雷达) 3.0.0

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/924219/ccs-awr1843boost-lab-7-medium-range-radar-in-the-mmwave-automotive-toolbox-3-0-0

器件型号:AWR1843BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

我使用的是 CCS v10.1.0和 mmWave SDK v3.4.0.3。 我正在尝试在毫米波汽车工具箱3.0.0中运行实验7 (中等距离雷达)。   

1. Project -> Import CCS Projects 正常工作

2. MRR_18xx_DSS -> Rebuild Project 工作正常

3. MRR_18xx_MSS -> Rebuild Project 失败、出现以下错误

  • "./MSS_main.c"、第517行:警告#169-D:"CANFD_MCANInitParams *"类型的参数与"uint8_t"类型的参数不兼容
  • "./MSS_main.c"、第517行:警告#169-D:"int32_t *"类型的参数与"const CANFD_MCANInitParams *"类型的参数不兼容
  • "./MSS_main.c"、第517行:错误#167:函数调用中的参数太少

4.我在 TI e2e 页面上查看了解决方案、并建议安装 SDK v3.2.0.4。  

执行此操作后、Project -> Import CCS Projects 失败、出现以下错误

  • 当前未安装 MMWAVE_SDK v3.1.0.02、且没有兼容版本可用。 请安装此产品或兼容版本。

6.安装 SDK v3.1.0.02后、Project -> Import CCS Projects Again 失败、出现以下错误

  • 当前未安装 MMWAVE_SDK v3.1.0.02、且没有兼容版本可用。 请安装此产品或兼容版本。

     请提供建议。

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      Sajiv、

      在 CCS 中、如果您转到 Preferences 对话框并导航到以下位置、发现的产品中是否列出了毫米波 SDK 3.1.0.02?

      如果没有、请尝试通过单击添加按钮在查找路径部分中添加 SDK 的安装位置。  指定位置后、单击刷新按钮让 CCS 搜索该位置。

      此致、

      John

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      感谢 John、这解决了这个问题。 我现在能够在 AWR1843BOOST EVM 上运行中等距离雷达演示。

      我正在寻找有关如何修改线性调频脉冲信号参数、分析 MRR 可视化 Matlab 文件、分析 dss_main.c 和 mss_main.c 文件的高级文档。 如果您知道任何此类文档、请向我指出。 谢谢你。

      Sajiv