This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LP-CC2652RB:调试器

Guru**** 2557810 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/924395/ccs-lp-cc2652rb-debugger

器件型号:LP-CC2652RB

工具/软件:Code Composer Studio

我刚收到 LP-CC2652RB、在 Code Composer 中遇到问题。

我将 Windows 10作为开发平台运行。

我已经下载并安装了 Code Composer Studio 的最新版本-版本10.1.0.00010

我导入 了 portable_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_gcc、这样就不会产生任何问题。

当我尝试启动调试器时、我在控制台窗口中看到的最后一项内容是

Cortex_M4_0:GEL 输出:内存映射初始化完成。
Cortex_M4_0:GEL 输出:电路板复位完成。

显示了调试控制台

红色和绿色 LED 均亮起。

此时、一切都会冻结、我必须关闭 CCS。

有一次、我收到一条消息、指示我检查器件。 下面是我看到的内容

C:\ti\ccs1010\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu -e

USB 设备固件升级实用程序
版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。 保留所有权利。

正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...


<<<设备0 >>

VID:0x0451 PID:0xbef3
器件名称:XDS110嵌入了 CMSIS-DAP
版本:3.0.0.13
制造商:德州仪器(TI)
序列号:L12000VB
模式:运行时
配置:标准

找到1个器件。

感谢您的任何输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、屏幕截图没有显示、但我对 LP-CC2652RB 进行了测试、效果很好、因此确定了工具本身的内在功能。

    如果您要从工程启动调试器、是否可以尝试执行手动启动? 这通常有助于解决可能导致 CCS 延迟或锁定的任何代码本身问题。 有关手动启动的详细信息、请参阅 CCS 用户指南的第7.3.2节、网址为:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/index.html

    这将有助于发现有关该问题的其他一些详细信息。 您还可以尝试运行"Test Connection"按钮、并查看 XDS110调试探针和器件之间的通信是否存在任何问题(xdsdfu.exe 实用程序的输出告诉我主机和 XDS110调试探针之间的通信是否正常)。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔