This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EVMK2H:CCS 7.4

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/923985/ccs-evmk2h-ccs-7-4

器件型号:EVMK2H

工具/软件:Code Composer Studio

SYS/BIOS 6.465.55、XDCtools 3.32.2.25和 GNU v4.9.0 (Linaro)。 此外、EDMA3 2.12.4、CTOOLS 2.2.0、IPC 3.46.2.04和 Sys Analyzer 2.0.6.52? CCS 7.4。

我的应用程序有五个项目:一个在 arm0上、然后在 DSP 内核0、1、2和4上。 都需要运行才能使任何东西正常工作、甚至启动。 (内核通过 IPC 进行通信)。

在开发和调试过程中、加载和启动所有五个项目的最佳方法是什么? 目前、我正在启动目标配置、然后分别选择每个内核、连接、加载、然后运行。 对于所有内核、该乘以6。 是否有更有效的方法来至少连接所有连接并将所有连接加载到目标构建?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为下面的短片将帮助您:

    https://youtu.be/tl-yal3rTqY 

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Refael、

    感谢您观看该视频。

    我在工作区中有5个单独的项目、每个项目都有自己的源代码和编译设置。 (一个 ARM 和四个 DSP)。  

    您在视频中演示的内容似乎是在单个项目中启动多个内核。 但我能够使用这些信息、得到了调试确认设置、效果非常好!  

    谢谢你。 节省了我很多时间。

    Mike