Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
你好
我尝试同时使用2个 CPU。 我已经在 CPU 1中调试并运行了项目1现在当我尝试在 CPU 2中调试并运行项目2时、它告诉我"停止现有的调试项目1"我已经阅读了这个链接 http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AF77MYXC5GXV9l1NS.Clig__FUz-xrs__LATEST 它告诉我不要调试而是加载第二个项目 、但是 没有得到该过程。 请您逐步说明整个过程、以便我可以在 CPU 1和2上同时运行两个项目。
谢谢
AVI