This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:ccs3.3在 ccs8.3中打开进行编辑

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/924319/ccs-tms320f28035-ccs3-3-open-for-editing-in-ccs8-3

器件型号:TMS320F28035
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我的客户以前使用 CCS3.3 open 进行编辑:

将一个.hex 文件与另一个.hex 文件组合在一起以生成一个要加载的.bin 文件。

但是、当我们右键点击项目时、CCS8.3中没有用于编辑的选项卡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    新版本 CCS 中的项目文件不应手动编辑。  如果他们希望添加编译后处理步骤、他们可以在此处执行此操作:

    该文件最终将存储在.cproject 文件中

    配置 artArtArtExtension="out" artifactName="${ProjName}" buildProperties="" cleanCommand="${CG_clean_CMD}" description="" id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.msp430.Debug.1779138870" name="Debug" parent="com.ti.cc.debug.b"> test.exe

    我不建议再次直接编辑.cproject 文件。

    此致、

    John