This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS5.5.0无法创建新的编译配置

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/922715/ccs-ccs5-5-0-cannot-create-new-build-configuration

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想按一个按钮来添加新的构建配置、但当我按下它时、不会发生任何情况。

之前、按下一个按钮会显示一个用于设置构建配置的弹出窗口。

"删除"和"重命名"工作正常。

如果您尝试其他项目、情况也是如此。

如何执行"新建编译配置"?

提前感谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的屏幕截图未显示、因此我无法看到确切的问题。 但是、请注意、CCS 5.5非常旧、不再受支持。 是否有需要使用此较旧版本的原因? 如果不是、我们强烈建议更新到更新版的 CCS、这也很可能不会出现此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 我重新粘贴了它。

    我使用此版本来保持团队和开发环境一致、因此版本不能更改...

    在使用相同版本的另一台 PC 上不会发生这种情况。

    至少我想知道问题的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找不到有关此问题的任何已知错误报告。 此外、由于您提到的问题在另一台 PC 上未出现、我怀疑它是特定于一台 PC 的问题。 但是、我们无法指出任何一个原因。 如果您还没有尝试过、我会尝试卸载并重新安装 CCS。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。

    卸载应用程序无法解决问题。

    但是、当我重新创建工作区时、它按预期工作。

    我不确定原因是什么、但这解决了问题。

    感谢您的合作。