Other Parts Discussed in Thread: TM4C1231H6PM
主题中讨论的其他器件:SEGGER、 TM4C1231H6PM
工具/软件:Code Composer Studio
当我单击 Debug 按钮时,系统会加载程序,但不会运行并在 main()停止,有时只启用 Stop 按钮,而有时启用 Start 和 End 按钮,并显示 PC 在代码中的某个随机位置停止。 我再次单击“Stop (停止)”,然后单击“Debug (调试)”按钮,程序将加载,实际上 PC 会在 main()处中断。 当我单击运行时、代码运行、但 SysTick 计时器不运行。 如果我单击"Stop"、然后对电路板进行下电上电、则一切运行正常、但我无法使用任何调试工具。
CCS v9.3.0.00012、Segger Flasher 及其最新软件。
我之前在我的另一个账户(不同业务)上发布了此信息、建议我联系 Segger 获取他们的建议。 他们说、他们没有遇到过这样的 CPU 问题。
我已在 TM4C1231H6PM 和 CCS V8.3.1.00004的不同设计中成功使用此 Segger Flasher
谢谢、Doug