This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC26X2R1:为 RTLS_MASTER 构建失败、失败的条件为"subdir_rules.mk:12:目标配方'Build-662030625-Inot#39;failed"and "subdir_rules.mk:9:目标配方'Build-6620625;Inquoc;Failed 消息与#3039;Failed 消息

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK, SYSBIOS, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/924165/ccs-launchxl-cc26x2r1-build-for-rtls_master-fails-with-subdir_rules-mk-12-recipe-for-target-build-662030625-inproc-failed-and-subdir_rules-mk-9-recipe-for-target-build-662030625-failed-messages

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1
主题中讨论的其他器件:SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDKSYSBIOSCC2650SysConfigMSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人:

计划构建 RTLS_master、以下是使用的工具版本:-

Code Composer Studio:- 版本:9.0.0.00018

SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK_4.20.00.35

Windows 10笔记本电脑。

将 RTLS_MASTER、RTLS_SLAVE 和 RTLS_PASSIVE 导入到 CCS IDE 中。尝试在不更改任何设置的情况下重建 RTLS_MASTER。 然后得到以下错误;请帮助解决:-

"


****针对项目 RTLS_MASTER_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs 的纯净配置调试构建****

"C:\\ti\\ccs900\\ccs\\utils\bin\\gmake"-k -j 8 clean -o

正在清洁./src/sysbios ...
DEL /F "syscfg\Board.h""./src/makefile.libs "RTLS_MASTER_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs.hex""syscfg\Board.c""configPkg\linker.cmd""configPkg\compiler.opt"RTLS_MASTER_CC26X2R1_LAUNCHXL_ccs.out"
del /F "syscfg\Board.obj""Application\RTLS_MASTER.obj""Application\util.obj""Drivers\AOA\AOA_config_array1_CONFIG_boostxl_v1.obj "Drivers\a_ocy2_CONFIG_RFL_NPRS.I "RTCL_INTR_RFL_NOT.obj "\RTCL_RFL_RFL_NOT.I "\RFL_RFL_RFL_NOT.nP.obj "\nTO_RFL_RFL_RFL_RFL_RFL_NOT.I "\nTO_RFL_RFL.NOT_NPL_RFL.NOT_RFL.NOT_RFL_INT.obj "\RT1.obj "\nTO_RTO_RFL_RFL_RFL_RFL_RFL.NOT_RFL.NOT_RFL_RFL.NOT_NPL_RFL.NOT_RFL_RFL.NOT_RFL_RFL.NOT_RFL.NOT_RFL.NOT_RFL.NO
DEL /F "syscfg\Board.d" Application\RTLS_MASTER.d""Application\util.d""Drivers\AOA\AOA.config_RAPY1_CONFIG_BOOSTxl_BOOA1v1.d""Drivers\AO_AOALOY2_CONFIG_NPLL.I "RTCLS.npnp_I "TRF_RTO_RFL_RFLS.nP.nP.nP.ntrl"\RTO_RTO_RFL_RTO_RFL_RFLS.nP.nP.nP.nP.nP.r\nTO_RTR""TRL "TRL "TRL.nP.nP.r\nTR_RTO_RTO_RTO_RTO_RFL_RFLS.nP.nP.nP.nP.1nP.nP.nP.nP.nP.nP.nP.nP.nP.nP.nP.nP.nP.nP.nP.nP.nP.nP.nP.r.i "TR""TR"
rmdir /S/Q "syscfg\" configPkg\"
找不到 C:\Users\e363927\workspace_v9\RTLS_MASTER_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs\Debug\syscfg\Board.h
找不到 C:\Users\e363927\workspace_v9\RTLS_MASTER_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs\src\./src/makefile.libs
找不到 C:\Users\e363927\workspace_v9\RTLS_MASTER_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs\Debug\RTLS_MASTER_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs.hex
找不到 C:\Users\e363927\workspace_v9\rtls_master_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs\Debug\syscfg\Board.c
找不到 C:\Users\e363927\workspace_v9\RTLS_MASTER_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs\Debug\RTLS_MASTER_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs.out
找不到 C:\Users\e363927\workspace_v9\RTLS_MASTER_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs\Debug\syscfg\Board.obj
找不到 C:\Users\e363927\workspace_v9\RTLS_MASTER_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs\Debug\Application\RTLS_MASTER.obj
找不到 C:\Users\e363927\workspace_v9\RTLS_MASTER_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs\Debug\Drivers\AOA\AOA.obj
找不到 C:\Users\e363927\workspace_v9\rtls_master_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs\Debug\Drivers\nv\crc.obj
找不到 C:\Users\e363927\workspace_v9\rtls_master_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs\Debug\NPI\Transport \UART\NPI_TL_UART.obj
找不到 C:\Users\e363927\workspace_v9\rtls_master_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs\Debug\NPI\Transport \NPI_tl.obj
找不到 C:\Users\e363927\workspace_v9\rtls_master_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs\Debug\NPI\U_NPI\NPI_TASK.obj
找不到 C:\Users\e363927\workspace_v9\RTLS_MASTER_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs\Debug\RTLSCTRL\RTLS_AoA.obj
找不到 C:\Users\e363927\workspace_v9\RTLS_MASTER_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs\Debug\Startup\CC26X2R1_LAUNCHXL_Fxns.obj
找不到 C:\Users\e363927\workspace_v9\RTLS_MASTER_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs\Debug\iCall\iCall.obj
找不到 C:\Users\e363927\workspace_v9\rtls_master_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs\Debug\iCallBLE\ble_user_config.obj
找不到 C:\Users\e363927\workspace_v9\rtls_master_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs\Debug\syscfg\Board.d
找不到 C:\Users\e363927\workspace_v9\RTLS_MASTER_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs\Debug\Application\RTLS_MASTER.d
找不到 C:\Users\e363927\workspace_v9\RTLS_MASTER_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs\Debug\Drivers\AOA\AOA.d
找不到 C:\Users\e363927\workspace_v9\rtls_master_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs\Debug\Drivers\nv\crc.d
找不到 C:\Users\e363927\workspace_v9\rtls_master_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs\Debug\NPI\Transport \UART\NPI_TL_UART.d
找不到 C:\Users\e363927\workspace_v9\rtls_master_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs\Debug\NPI\Transport \NPI_tl.d
找不到 C:\Users\e363927\workspace_v9\rtls_master_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs\Debug\NPI\U_NPI\NPI_TASK.d
找不到 C:\Users\e363927\workspace_v9\RTLS_MASTER_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs\Debug\RTLSCTRL\RTLS_AoA.d
找不到 C:\Users\e363927\workspace_v9\RTLS_MASTER_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs\Debug\Startup\CC26X2R1_LAUNCHXL_Fxns.d
找不到 C:\Users\e363927\workspace_v9\RTLS_MASTER_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs\Debug\iCall\iCall.d
找不到 C:\Users\e363927\workspace_v9\rtls_master_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs\Debug\iCallBLE\ble_user_config.d
已完成清理

****构建完成****

****项目 RTLS_MASTER_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs 的配置调试构建****

"C:\\ti\\ccs900\\ccs\\utils\bin\\gmake"-k -j 8 all -O

编译文件:"../rtls_master_app.cfg
调用:XDCtools
"C:/ti/xdctools_3_61_01_25_core/xs "--xdcpath="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source;C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/kernel/tirtos/packages /Users/e363927/workspace_v9/rtls_master_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/examples/rtos/CC26X2R1_LAUNCHXL/ble5stack/rtls_master/RTLSCtrl /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/ble5stack/npi/src/unified/inc /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/ble5stack/inc;" xdc.tools.configuro -o configPkg -t ti.targets.are.elf.m4F -r 版本-c "C:/ti/ccs900/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.1.LTS -compileOptions "-mv7M4 -code_state=16\-float_support=from_cn-cn-cn/supit_path=/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/examples/rtos/CC26X2R1_LAUNCHXL/ble5stack/rtls_master/Application /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/examples/rtos/CC26X2R1_LAUNCHXL/ble5stack/rtls_master/Startup /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/ble5stack/controller/cc26xx/inc -cn-cn-cn_cn-cn-cn/sime_path= ti.platforms.simplelink:CC2642R1F -cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn/sime_cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn/sime_path=/Users/e363927/workspace_v9/rtls_master_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs/Debug /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/examples/rtos/CC26X2R1_LAUNCHXL/ble5stack/rtls_master/Drivers/AOA /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/ble5stack/npi/src/unified /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/ble5stack/rom -cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/ble5stack/common/cc26xx include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/ble5stack/icall/inc -"--include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/ble5stack/hal/src/target/_common --include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/ble5stack/heapmgr /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/ble5stack/icall/src/inc /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/ble5stack/services/src/sdata /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2 --include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/ble5stack/hal/src/target/_common/cc26xx --include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/ble5stack/hal/src/inc /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/ble5stack/profiles/simple_profile /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/ble5stack/services/src/saddr /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/common/cc26xx /ti/ccs900/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.1.LTS/include --include_path="ccs_rom-cn_cn/sime_be-cn="ccs_brom"--include_brom-cn/sime_be-ctrad=/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/ble5stack/profiles/dev_info --include_cs_path="crom-cn"--cn_cn_cn/sime_be-crom-cn"/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/ble5stack/osal/src/inc --include_crom-cn-cn/sime_be-ctrad=/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/common/nv --ine-crom-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn_side-cep-cn"/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/posix/ccs:cs_path=-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn- display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi ""./rtls_main_app.cfg
正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
正在为软件包 configPkg 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
从 package/cfg/rtls_master_app_pem4f.cfg 配置 RTLS_MASTER_APP.xem4f ...
正在生成自定义 ROM 库 makefile ...
正在开始构建库源...
制作 C:/Users/e363927/workspace_v9/rtls_master_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs/src/sysbios/rom_sysbios.aem4f ...
clem4f C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/BIOS.c
asmem4f C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M。。
asmem4f C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm_switch.sv7M。。
asmem4f C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/IntrinsicsSupport_asm.sv7M。。
asmem4f C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/TaskSupport_asm.sv7M。。
arem4f rom_sysbios.obj m3_Hwi_asm.obj m3_Hwi_asm_switch.obj m3_IntrinsicsSupport_asm.obj m3_TaskSupport_asm.obj ...
已完成库构建。
clem4f 封装/cfg/RTLS_MASTER_APP_em4f.c……
完成构建:"../rtls_master_app.cfg

已复制1个文件。
编译文件:"../rtls_master.syscfg"
正在制作./src/sysbios/rom_sysbios.aem4f ...
gmake[1]:没有为"全部"执行任何操作。
调用:系统配置工具
"C:/ti/ccs900/ccs/tools/node/node.exe "C:/ti/ccs900/ccs/utils/sysconfig/cli.js -s "C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/.metadata/product.json -o "syscfg""./rtls_master.syscfg"

用法:
CLI [-o

][-s ][-u ][-b. ][-d. ][-p ][-r. ][-treatWarningsAsErrors]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    修复了 CCS 最新版本的问题。