This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCSv10帮助找不到任何内容

Guru**** 2805425 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/923638/ccs-ccsv10-help-finds-nothing

主题中讨论的其他器件:MSP430WAREMSP430F5638

工具/软件:Code Composer Studio

使用 CCSv10和在线或远程帮助无法找到"#use"、"delay"、"delay_ms"的任何内容。 我的设置中缺少哪些内容才能使其正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TED、

    Code Composer Studio 帮助包括针对 Code Composer Studio 环境的内容、其中包括编译器。  对于您可能使用的软件包、它不会提供帮助。  我不确定您使用的器件是什么、但您可能需要查看您使用的 SDK/软件包的文档。  我对您尝试做的事情没有太多的背景、因此我很难向您指出正确的方向。

    我对我的机器进行了快速搜索、并在 cc13x2 SDK 文档中看到 delay_ms。  MSP430Ware 文档可能具有类似的内容。

    至于#use、它实际上看起来像与#define 类似的编译器预处理器指令。  这不是我们的编译器支持的内容。  您在哪里遇到了#use?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    感谢您的回复。 我在定制板上使用 MSP430f5638、我使用的唯一"工具"是 CCSv10。 我安装了 MSP430Ware、并安装了某种类型的 SDK。 在我的系统上找不到 SDK。 所有内容似乎都安装在 C:\ti 下。

    我最初的问题是、为什么 CCS 在线帮助无法找到有关延迟函数的任何信息。 好的、你回答了、它在其他一些文档中。 CCS 应该能够找到它正在使用的其他工具的在线帮助。

    什么是 cc13x2 SDK、如果安装该 SDK、将在哪里?

    此#use 来自谷歌搜索"CCS delay Functions"、它会找到另一个 CCS、我认为它是自定义计算机系统、因此与 TI 的 CCS 无关。

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TED、

    MSP430Ware 是用于 MSP430器件的 SDK 或软件开发套件。  delay_ms 不是 CCS 函数。  它是一个函数、作为您所用软件中某个库的一部分提供。  在这种情况下、可能是 MSP430Ware 中的某个东西。  您尚未提到 delay_ms 或#use 的引用位置、因此我猜在这里。  例如、您是否在某个地方看到这些示例代码中引用的内容?  我将与 MSP430团队联系、以进一步为您提供帮助。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我之前提到的、#use 是假的、它来自"CCS delay_ms"的谷歌搜索、该搜索可找到指向使用此定义的自定义计算机服务(其他 CCS)代码的链接。

    TI 的 RTOS 中似乎有一个 delay_ms 函数、我目前未使用该函数。 MSP430Ware 中是否有等效项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    我不确定是否曾将此函数作为 MSP430 SDK 或编译器工具的一部分使用过。 我搜索了 MSP430Ware 和 MSP430编译器工具下的所有文件、但未找到任何对该函数的引用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家的帮助、我将解决这个问题。