This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642:适用于 Jetson Nano 的 GUI Composer v2

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/922296/ccs-awr1642-gui-composer-v2-for-jetson-nano

器件型号:AWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

我无法确定如何使 Jetson Nano 的离线 GUI Composer v2正常工作。 当我运行安装程序文件(.run)时、会出现语法错误:未终止引用字符串。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    在提交表单上、您选择了 AWR1642。  您是否将此器件与 nVidia Jetson Nano 配合使用?

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在 nVidia Jetson Nano 上运行它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    GUI Composer 可与德州仪器器件配合使用。  您的系统中是否有 TI 微控制器或处理器?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在通过 USB 将 AWR 连接到 nVidia Jetson Nano。 我认为该系统中没有 TI 微控制器或处理器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您可以通过 nVidia Jetson Nano 从 AWR 获取数据、然后在 GUI Composer 中绘制数据。

    您可以创建从 Nano 到 GUI Composer 的串行连接。

    然后、GUI Composer 可以绘制数据。 最好在 json 中对数据进行编码。

    本教程包含一些有关设置与 GUI Composer 的串行连接的信息。

    https://dev.ti.com/gc/designer/help/GC_UserGuide_v2/serial.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定这是否有帮助、因为我甚至无法让 GUI Composer v2在我的系统上运行/安装。

    下面是我尝试运行的特定程序: dev.ti.com/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GUI Composer 是用于创建这些应用的工具。  它在 dev.ti.com 的云中运行。  毫米波演示可视化工具是由 GUI Composer 创建的应用。

    您提供的链接会转到毫米波演示可视化工具、您可以在云中运行该链接或单击下载按钮。  单击下载按钮时、您需要下载并安装演示应用程序和运行时。  下载也会获得运行时、但如果没有、则有一个链接可下载运行时。

    请注意、我不确定您如何将此演示移植到 Jetson nano。  我最好是找雷达团队的某个人

    此致、

    John