This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:CCSv10的 Windows 防火墙设置

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/922640/ccs-ccstudio-windows-firewall-settings-for-ccsv10

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我的客户在 CCSv10 (10.1.0.00010)更新功能方面遇到问题。
他们希望尝试设置 Windows 防火墙的权限。

下图显示了安装 CCSv8后 Windows Defendar 的属性。
(出于某些原因,它可以看到两个“CCStudio”。)

安装 CCSv10后、Windows Defender 中不会显示"CCStudio"。 如何为 CCSv10单独配置防火墙?

此致、
H.U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="UNA">下图显示了安装 CCSv8后 Windows Defendar 的属性。
    (出于某些原因,它可以看到两个“CCStudio”。)[/QUERP]

    该列表将显示允许在 PC 上访问的所有 CCS 版本。 如果客户检查这两个实例的属性、则可能指向两个不同的版本。 请注意、它们甚至可能引用 PC 上不再存在的版本

    [报价用户="UNA">安装 CCSv10后、Windows Defender 中不会显示"CCStudio"。 如何为 CCSv10单独配置防火墙?[/quot]

    我相信、当首次启动应用程序时、Windows Defender 将会提示您访问。 用户同意后、应添加。 请注意、我不是 Windows Defender 专家。 但是、Windows Defender 似乎可以很好地与 CCS 配合使用、因为我没有听说过很多有关它的问题。  

    客户是否由于 Windows Defender 阻止访问而在运行 CCS 时遇到问题?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ki:

    感谢你的答复。

    访问 CCS 不是问题。 无法访问更新功能和 App Center。

    此致、
    H.U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="UNA">访问 CCS 不是问题。 无法访问更新功能和 App Center。[/quot]

    我明白了。 Resource Explorer 是否正常工作? 还是 Eclipse 市场?  

    另请检查 CCS 中的代理设置。

    谢谢

    Ki