This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:CCS v10.0至 v10.1更新

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/923494/ccs-ccstudio-ccs-v10-0-to-v10-1-update

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

Help -> About Code Composer Studio  显示版本:10.0.00010  

但是、收集器工程会发出警告、提示:此工程是使用较新版本的 Code Composer Studio 创建的- v10.1.0。 建议您升级到 v10.1.0。

Help->Check for updates  return" No  updates found (未找到更新)。


为什么无法将 CCS 从 v10.0.00010升级到 v10.1.0?

这不是重大更新、不应该有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Arda Otuz"]为什么无法将 CCS 从 v10.0.00010升级到 v10.1.0?[/quot]

    10.1的增量更新尚未发布。 您将需要执行10.1的全新完整安装才能获得它。

    [引用用户="Arda Otuz"]这不是一个重大更新,不应该有问题?

    很难肯定地说。 您可以尝试使用10.0。 但是、如果项目依赖于10.1中引入的某些新功能、则需要更新。

    希望这对您有所帮助

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否会发布更新、或者是否仍需要完成10.1的完整安装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有10.1的增量更新计划。 但是、我们正在探讨是否可能进行10.1.1增量更新(我们的下一个版本)