This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:将程序加载到 TMS320F28379D 的闪存时出现问题

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/923919/ccs-problem-with-loading-program-to-flash-of-tms320f28379d

主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用 CCS6.2.0

我不确定前面的问题和答案是否涵盖了我在将程序加载到 TMS320F28379D 闪存(首次使用 BGA 型号)中的问题。

我得到了这个:见附件

我读取了 e2e 线程并尝试使用新的 CCSv9.3.0。 是否正确、Blackhawk 调试器 USB-510-L 不再受支持?

是否可以继续使用 CCSv6.2.0?

BR Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ralf、

    支持 XDS510类调试探针的最后一个 CCS 版本为8.3.1。

    在读取其他线程时、器件上看起来像丝印一样的线程将指示它是否受到影响。  如果是、您需要将 CCS 至少更新到7.4、我建议使用8.3.1、因为它是仍支持 XDS-510的最新版本。

    此致、

    John