This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:CCS 10 Ubuntu 20未编译任何内容

Guru**** 3006630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/923588/ccs-cc2640r2f-ccs-10-ubuntu-20-nothing-compiles

器件型号:CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试使用 Ubuntu 上的 CCS 将项目编译为 cc2640r2。

我使用以下文件安装了该软件:CCS10.1.0.00010_web_linux-x64.tar.gz。

我按照以下链接的步骤操作: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccsv10_linux_host_support.html。

我还在使用 simplelink_cc2640r2_sdk_4_20_00_04。

当我导入示例时、没有编译。

因此我一直在努力创建一个仅使用 Main 的空项目。 这也失败了。 相同的误差。

错误#10234-D:未解析的符号仍然存在

警告#10062-D:未定义入口点符号"ResetISR"
>>编译失败
Makefile:139:目标'test.out'的配方失败
错误#10010:链接期间遇到错误;未生成"test.out"
gmaking[1]:***[test2.out]错误1.
gmake:***[全部]错误2.
Makefile:135:目标'all'的配方失败

main.c 包含以下行:

/**
* main.c
*
int main (空)
{
返回0;
}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 USER="Dhiego Silva ]...因此我一直在尝试创建一个仅使用 Main 的空项目。 这也失败了。 相同错误。

    对于此类器件上的新空项目、预计会出现该错误。 该模板没有所有必需的文件:

    因此、建议从其中一个 SDK 示例开始。

    但是、您提到 SDK 示例的错误相同。 这些都应开箱即用。 您导入了哪个示例? 当 SDK 示例发生错误时、您能否提供 CCS 的屏幕截图?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了完整版安装。 相同的误差。

    显然缺少 driverlib。

    2013年问题的相同错误。

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/279092?error-10234-D-unresolved-symbols-remain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供您在构建控制台中获得的准确错误消息。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在一切都很清楚。  软件预计会失败。

    "对于此类器件上的新空项目、预计会出现该错误。 该模板没有所有必需的文件:"

     

    通过单击“File->New”或“File->Import”创建的任何新项目都将失败。

    仅当使用“View->Resource Explorer”创建新项目时,该软件才起作用。