请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDX654IDKEVM 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我选择了器件"IDK_AM65x"和连接"XDS110 USB 调试探针"。
消息"JTAG DR Integrity scAN-test has succeed." 从测试连接中看到的。
但是、当我在目标配置中尝试使用 CortexA53_0_0 "连接目标"时、CCS 弹出以下错误消息。 请帮帮我。 谢谢。
连接到目标时出错:
(错误-2081 -(0:0:0))
器件功能时钟似乎关闭。 对电路板进行下电上电。
如果错误仍然存在、请确认配置和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
(仿真包9.2.0.00002)
此致、
Jeff