This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:连接调试器后、窗口崩溃

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/922651/ccs-window-crashes-after-connecting-debugger

工具/软件:Code Composer Studio

我在 Windows 7上使用的是 Code Composer 5.4。 由于该项目是在旧版本上构建的、因此我继续执行相同的操作。

现在、每当我尝试连接调试器(XDS100v2)时、我的操作系统崩溃、蓝屏会出现内存转储。

我尝试重新安装 CCS5.4并尝试使用 XDS 连接到目标、但同样的问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    蓝屏通常表示严重的内存泄漏和极低级别的未处理异常-即、问题源于 Windows 低级设备驱动程序本身。

    我将按照 XDS100故障排除一节中所示的步骤、删除并重新安装设备驱动程序、网址为:

    https://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS100

    除此之外、我还会仔细检查系统本身的任何特定问题、例如不同的 USB 端口、应用的最新更新、防病毒和/或反间谍软件、甚至在完全不同的系统上进行测试、以尝试隔离问题的根源。

    如果我发现任何相关信息、我将尝试考虑其他详细信息并报告。  

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rafael、

    问题是由于 Windows 安全更新造成的。 删除更新后、它工作正常。

    此致、

    瓦西姆