This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:查找两相交错式 LLC 谐振转换器的功率因数校正示例。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/922937/ccs-tms320f28379d-looking-for-power-factor-correction-example-of-two-phase-interleaved-llc-resonant-converter

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我正在研究 两相交错式 LLC 谐振转换器。 我正在寻找这方面的功率因数校正示例。 我有一个 TMS320F28379D 控制器。

谢谢

AVI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avi、您好!

    请下载数字电源 SDK、其中包含我们的所有参考设计、包括 PFC。 除了器件之外、您对 PFC 示例是否有特定要求?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢陈的快速回复、我已经查看了 Digital Power SDK。 我已经在使用 Code Composer Studio、一个应用程序已经在 CPU 1中运行、并尝试在 CPU 2中添加 PFC、这是我的要求。 我没有使用过 Digital Power SDK、它是否在 CCS 下? 此外、我还检查了"三相 PFC:Vienna 整流器"、我的应用具有 两相交错式 LLC 谐振转换器。

    谢谢你

    AVI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avi、您好!

    不可以、Digital Power SDK 是单独的软件包、您可以通过以下链接下载。 它包含 CCS 可以导入的参考设计。 是的、有一个 Vienna 整流器设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avi、您好!

    如果您想在 CPU1中执行 LLC、在 CPU2中执行 PFC、或者甚至可以考虑使用类似于协处理器的 CLA、这是可以的。

    此致、