This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28379D:生成 makefile

Guru**** 2086780 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/923065/ccs-launchxl-f28379d-generate-makefile

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

我想使用 gmake 编译而不使用 CCS。
我使用 CCS 生成的 makefile 文件。
要在添加新文件后进行编译、我必须修改 makefile。 在 CCS 中、makefile 会自动更新。 (****配置的构建似乎在编译日志中执行。)
是否有办法在不使用 CCS 的情况下进行"****配置构建"?

(是否有方法使用命令提示符更新 makefile 中新添加的文件信息?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您正在寻找一种通过命令行而不是使用 GUI 来构建 CCS 工程的方法、那么更好的替代方法是使用本页中描述的终端命令: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_projects-command-line.html

    这仍将使用自动生成的 makefile 文件并生成与 GUI 类似的编译输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    我正在尝试在未安装 CCS 的 PC 上进行编译。
    因此、我将使用 gmake.exe 创建命令提示符批处理文件。 为此、我必须编写一个 makefile 文件、但在添加文件时、我正在寻找一种方法来自动将添加的文件添加到 makefile 文件中。

    在 CCS 中、在 gmake 之前执行配置编译、并将添加的文件添加到 makefile 文件中。

    如果有方法将其创建为命令提示符批处理文件、请告知。

    此致、

    Zero Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我根据您的建议对其进行了测试。

    (eclipsec -noSplash -data "D:\TI_CCS10_WS"-应用 com.ti.ccstudio.apps.projectBuild -ccs.projects blinky_cpu01)

    它更新了所添加文件的 makefile、并且成功构建。
    我得到了我想要的结果。
    感谢你的帮助。

    C:\ti\ccs1000\ccs\ccs\ceclipse>eclipsec -noSplash -data "D:\TI_CCS10_WS"-application com.ti.ccstudio.apps.projectBuild -ccs.projects blinky_cpu01 -ccs.configuration